This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXB0304:如果焊盘电压高于 VCCA/VCCB 会怎样?

Guru**** 656470 points
Other Parts Discussed in Thread: TXB0304
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1167181/txb0304-what-if-the-pad-voltage-is-higher-than-the-vcca-vccb

器件型号:TXB0304

尊敬的 TI 团队:

根据数据表第3节(说明)、A 端口和 B 端口分别跟踪 VCCA 和 VCCB。  这是否意味着端口电压必须始终与电源电压相同? 如果端口电压高于相应的电源电压、该怎么办?

 根据测试 情况(V_I/O > VCC)、功耗如下表所示。

电流 为最大值、令人惊讶的是、即使焊盘电压发生变化、电流也没有变化。

如果查看方框图、V_PAD 和 VCC 是推挽式 PMOS 漏极和源极的电压。 是否应该随着这些电压的变化而改变此电流?

此致、

法尔曼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    绝对最大额定值禁止电压高于 VCCx + 0.5V

    在引脚与 VCCx 之间有一个钳位二极管。 产生的流经二极管的电流会损坏器件、而流入电源的电流会使电源线悬空并损坏连接到电源的所有器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Farman、

    该器件可在输入端承受过压、这意味着可以向输入通道施加比电源更高的电压。 下面 是一个常见问题 解答、它对此进行了更详细的解释。

    谢谢、

    插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    OE 引脚是唯一的输入。 所有数据引脚都是输入和输出、因此适用更严格的输出限制。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的评论。

    根据 Jack 先生在论坛上的讨论、 由于数据表第6节中未给出条件/规格 V>VCC、TXB0304似乎没有正钳位二极管。

    而另一方面、Clemens 先生 说、它具有从引脚到 Vccx 的钳位二极管。 我会像问题中所说的那样将大电流流入 VCC。 2个答案中是否有冲突?

    如果 Clemens 回答正确,为什么数据表 没有提到条件 VI>VCC?

    此致、

    法尔曼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    输出具有钳位二极管。 并且两侧的输出始终有效(OE 为低电平时除外)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Farman、

    答案中没有冲突-器件没有正钳位二极管(这意味着输入电压可以高于 VCC、但小于4.6V 最大值)、但器件确实具有限制 OE 工作电压的内部体二极管、如下所示:

    谢谢、

    插孔