This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74VMEH22501A:在突发期间仍然存在问题

Guru**** 2928560 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC245A, SN74LVC244A, SN74VMEH22501A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/776875/sn74vmeh22501a-still-problem-persists-during-burst

器件型号:SN74VMEH22501A
主题中讨论的其他器件:SN74LVC245ASN74LVC244A

您好 Andrea、再次写信、

仅通知您问题尚未解决。

在给定以下电路的情况下、我从 FPGA 移动信号 BP_BUF_A_nCSx。 当我施加 EFT 突发时、左侧的输出出现问题

随附* CS 和* RNW 输出信号上的波形:突发后、信号稳定在1.5V、而不是3.3V。

请提供紧急反馈;可能需要意大利现场应用工程师的帮助。

非常感谢

Andrea

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    安德烈

    在原理图中、我建议在1A 和1B 引脚上使用 GND。
    您是否有关于范围设置的详细信息? 高阻态还是50 Ω? 什么是电容负载?

    Vcca/Vccb 是否有可用的范围?

    这将有助于进行审核、我们团队的某个人会就此问题向您回复。

    您似乎也只需要一个缓冲器器件、而不需要使用 DIR/LE/ CLK 引脚。  

    您可以考虑使用我们的 SN74LVC245A/SN74LVC244A 等产品系列中的缓冲器或收发器  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、ShreyasRao、

    非常感谢您的反馈

    示波器设置为 Hi-Z、目前我没有有关容性负载的信息、我将进行检查。

    好的、我将提供 Vcca/Vccb 范围热

    是的、实际上我们仅将22501用作缓冲器;我们之所以选择它、是因为我们认为它们在恶劣环境中可能更可靠:

    该应用适用于铁路、我们必须承受电气噪声。

    我们必须通过注入 EFT 突发和浪涌的预合规性测试、并证明我们的保护功能正常。

    EFT 突发不会直接注入所分析的信号、而是在与22501信号进行电隔离的现场信号上。

    注入的噪声在空气中向相邻元件传播的可能性有多大  

    我们将在1A 和1B 引脚上插入一个补丁、然后我们将重复该测试、并很快向您提供更多信息。

    正如其他信息一样:

    当信号为1.5V 时(在 EFT 突发之后)、缓冲器加热! 缓冲区似乎有内部冲突

    再见

    Andrea

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Shreyas

    我们已根据请求将1A、1B 拉至"0"。

    结果没有变化:突发之后(如下图所示的两个峰值)、缓冲器输出变为1.5V、除非断电/打开序列、否则无法改变这种情况

    等待注释

    Andrea

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Andrea:

    您能否确认哪个颜色信号与输入和输出相关? 似乎输入被保持在1.5V。3A 端口输入具有总线保持电路、此电路在上拉/下拉时不能很好地工作。 您能否确认输入是否具有这些? 我想稍微了解一下连接到我们器件的所有内容。 该器件不希望输入接近一半 VCC、这就是器件变热的原因。 这让我相信问题在于输入内容。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    红色和蓝色信号都是指两个不同的输出(CS0和 RNW)、同一个缓冲器的引脚40和27。

    当施加 EFT 突发时、3.3V 至1.5V 的转换会发生

    输入端没有上拉电阻、但进入22501的信号来自硅实验室的总线耦合器、以便在主机 CPU 和背板域之间实现电隔离。

    请参阅下面的原理图。

    现在、我们将尝试拆除总线耦合器并安装旁路电阻器。 因此、22501输入直接由 FPGA 驱动

    猜测是:目前总线耦合器无法为22501输入提供足够的电流、并导致其在 EFT 突发期间发生闩锁和发热

    FPGA 驱动器应该能够提供更大的电流

    你有什么看法?

    有什么建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    **更新**

    我希望尽可能清楚

    这些是测量不同场景的方法

    1) 1)没有在缓冲器输入端或输出端连接示波器探针:

    应用 EFT 突发

    结果:

    软件测试失败。 使用示波器*在 EFT 突发之后*进行测量(即:正常运行时为"假设"),我们在输入端看到3.3V,在输出端看到1.5V

    2) 2)示波器探针连接在缓冲器输出端:

    应用 EFT 突发

    结果:

    我们在示波器上看到 EFT 突发期间3.3到1.5的转换 (即:我们发送给您的图像)

    在 EFT 突发报告3.3V 后测量输入

    3) 3)示波器探针连接在缓冲器输入端:

    应用 EFT 突发

    结果:

    在示波器上、我们还可以看到在 EFT 突发期间、3.3到1.5的转换在输入端!!

    在 EFT 突发报告3.3V 后测量输出

    我希望它能帮助您更清楚地了解它。

    Andrea

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ***更多更新***

    已执行的操作:  

    已删除 SILABS 总线耦合器;现在由 FPGA 驱动22501

    请参阅下面的两个范围。

    两个波形在两个单独的测试(相同的测试)中报告22501输出。 输入端无探针。

    将时间刻度从50us (以前的图像)放大为5ms。

    情景1.

    在 EFT 突发期间22501工作正常;但22501能够强制执行"0"和"1"-在 EFT 突发结束后、22501工作正常。

    情形2.

    在这种情况下、软件很难在 EFT 期间执行任何操作;在 EFT 之后、我们看到软件重试、但在这种情况下、22501只能强制为"0"、而不是"1"

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    低于 EFT 突发规格

    A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Andrea:

    感谢您提供有关调试步骤的详细报告。 我更好地了解了连接到我们器件的东西。 我现在关注的是实际的 EFT 突发。 在突发期间施加了什么电压? 基于对规格的快速浏览、我们在这里似乎讨论了几个 kV? 此测试是否符合 JESD 78 II 类规范?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好迪伦

    我们将应用2.250kV 突发(标准建立的电平应为2kV)、上一张图片中提供了突发序列持续时间的说明。

    A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    EFT 测试的标准用法是 EN61000-4-4 (I/O 上的电容钳位)。
    请注意、电容钳位涉及未直接连接到缓冲器的 I/O 信号。 从 I/O 到缓冲器之间至少有两个电绝缘。

    因此、最有可能噪声在空气中传播
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    就在我不够清楚的情况下、我确认我们遇到的问题是生产受阻。

    需要紧急反馈

    谢谢你

    Andrea

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Andrea:

    根据我收集的数据、EFT 测试违反了我们器件的规格。 在超出规格的情况下运行时、我无法保证器件正常运行。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hubbard 先生

    我相信、德州仪器可以加倍努力、为遇到问题的客户提供更满意的答案。

    无论如何,我们自己解决了这个问题。

    许多人同样表示感谢

    Andrea

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Andrea:

    如果我的回答不能令人满意、我很抱歉、但我不是 EFT 突发的专家、我不确定该规范是否宽大。 我们确定突发超过器件的额定电压、这很可能是我们看到闩锁的原因。 我建议降低此电压并再次运行测试、以查看问题是否仍然存在。

    我是否可以询问如何解决问题、以帮助可能也在执行类似 EFT 测试的其他人?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    为什么无法将问题上报给 TI 的 EFT 专家?

    我们正在执行的突发测试是铁路应用的标准测试程序、因此完全没有讨论过如何降低测试 IC 的振幅

    此致

    A.

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Andrea:
    我与 TI 的 ESD 和浪涌保护专家就这个问题进行了交谈。 大多数 TI 器件都没有进行 EFT 保护、包括 SN74VMEH22501A。 数据表未声明器件符合 IEC61000-4-4或 EN61000-4-4标准。

    为了获得 EFT 保护、可在器件外部使用符合 IEC61000-4-4标准的 ESD 保护器件。 几乎所有 TI 的 ESD 器件都覆盖了最高水平的 EFT。