Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC2G17
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/776778/sn74lvc2g17-q1-sn74lvc2g17-q1
器件型号:SN74LVC2G17-Q1主题中讨论的其他器件:SN74LVC2G17
您好!
在我们的设计中、我们使用 SN74LVC2G17作为缓冲器。
1:根据数据表、引脚上的输入电压为5.5V。
需要知道我们是否考虑 Vcc = 3.3V、但它仍可耐受5.5V 电压。
2:需要了解 V.IH 和 V.IL 级别、即最小值和最大值
根据数据表、V.IH 有2个电平、而 V.IL 有2个电平。
即最小值和最大值
这里他们提到了 VCC=3V 时的电压。
我们将 Vcc 视为3.3V。
连接时应考虑哪些级别。
3:请指定任何公式或优秀的应用手册以供其理解。
Prachi Mohhe