This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC2G17-Q1:SN74LVC2G17-Q1

Guru**** 2847400 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC2G17

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/776778/sn74lvc2g17-q1-sn74lvc2g17-q1

器件型号:SN74LVC2G17-Q1
主题中讨论的其他器件:SN74LVC2G17

您好!

在我们的设计中、我们使用 SN74LVC2G17作为缓冲器。

1:根据数据表、引脚上的输入电压为5.5V。

  需要知道我们是否考虑 Vcc = 3.3V、但它仍可耐受5.5V 电压。

 

2:需要了解 V.IH 和 V.IL 级别、即最小值和最大值

根据数据表、V.IH 有2个电平、而 V.IL 有2个电平。

即最小值和最大值

这里他们提到了 VCC=3V 时的电压。

我们将 Vcc 视为3.3V。

连接时应考虑哪些级别。

3:请指定任何公式或优秀的应用手册以供其理解。  

Prachi Mohhe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Prachi、

    请参阅应用手册、了解数据表术语:
    www.ti.com/.../szza036c.pdf

    LVC2G17可耐受过压、因此可在3.3Vcc 的情况下提供5.5V 电压。

    为确保器件可靠切换、3Vcc 时 VIH 应大于2.2V、VIL 应小于0.6V。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shreyas、您好!
    那么、您能否告诉我们最小电压 V.IH 为1.3V、最大电压 V.IL 为1.3V、3V 时的 VCC 为1.3V。
    提到两个 V.IH 和 V.IL 电平有点令人困惑。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Prachi、

    原因是施密特触发输入。 请参阅下面的应用报告、了解有关此内容的详细信息、并回答您的问题。 如果您需要其他信息、请告诉我!

    www.ti.com/.../scea046.pdf