This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LSF0102:EN 信号的有源控制

Guru**** 2903660 points

Other Parts Discussed in Thread: TXS0102

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/777818/lsf0102-active-control-of-en-signal

器件型号:LSF0102
主题中讨论的其他器件:TXS0102

大家好、

您是否有关于 EN 信号主动控制的任何指导? 具体而言、数据表指出 EN 需要连接到 VREFB、然后该引脚对通过弱上拉电阻标称值200K 欧姆拉至相关电源轨。 数据表还指示 EN 信号在驱动 LO 时将禁用器件。 因此、我认为 EN 信号只应由开路集电极或类似驱动器有效置位。 是这样吗?

我有两个用例、我认为这两个用例都很糟糕。

第一种情况是推挽驱动器主动驱动 EN 信号。 我相信、以这种方式配置的 LSF0102DGEQ 会很快损坏。

第二种情况是使用 FPGA IO。 FPGA IO 可以将信号 LO 置为有效以禁用 LSF0102DQEG 器件、然后进行三态处理以允许外部200K 上拉电阻器执行其功能。 我认为在这种情况下、FPGA IO 的弱内部阻抗往往会与 LSF0102DQEG 交互。 FPGA IO 阻抗因芯片而异、这往往会导致器件之间的行为不同。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参阅应用报告《使用 LSF 系列进行电压电平转换》(文献编号:SLVA675):

    将 EN 引脚直接连接到 Vref_B 可确保基准晶体管的源极/漏极通道上的压降与其阈值电压相同。

    将 EN 引脚驱动至某个固定电压意味着所有晶体管的栅极将具有不同的电压、但对于大多数电压、LSF 仍将工作。

    "弱阻抗"是什么意思? 没有电流流入或流出 EN 引脚、因此阻抗无关紧要。


    您需要什么频率? 通常、使用 LSF 设计电路的最简单方法是将其替换为 TXS。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参阅随附的图像。 我相信电路 A 和 D 将正常工作、而 B 和 C 将不会正常工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brad、您好!

    我们有一个很棒的视频培训系列、其中介绍了 LSF 操作、其中一个视频特别介绍了 EN 引脚。 请参阅以下内容:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果数据线上没有一些上拉电阻器、这些电路将无法工作。 但正确、需要使用开漏驱动器将 EN 引脚拉低(如视频所示)。

    我重复建议改用 TXS0102。