This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G74:SN74LVC1G74

Guru**** 2941480 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC1G74, SN74LV1T34, SN74LV4T125, SN74AXC8T245

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/777135/sn74lvc1g74-sn74lvc1g74

器件型号:SN74LVC1G74
主题中讨论的其他器件: SN74LV1T34SN74LV4T125SN74AXC8T245

您好!

  我正在使用触发 器 SN74LVC1G74。 我为时钟提供5V 信号、剩余信号为3.3V。 触发 触发触发触发触发器时、5V 时钟是否会出现问题?下面是为您提供参考的电路。


此致

Anuraj NK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Anuraj:

    简而言之、是的、您可以为 LVC 器件提供5V 输入和3.3Vcc、因为它们是可过压输入。

    在常见问题解答中可以在此处找到长的答案:
    e2e.ti.com/.../723607
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    “是”意味着? 这是否是问题、或者我可以继续处理这种问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您能否共享转换为5V VCC 的同相缓冲器部件?

    输入为3.3V、输出应为5V
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Anuraj、

    您可以考虑将 SN74LV1T34器件用于同相3.3至5V 电平转换。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速重播。 我必须转换17个信号。 您能不能建议采用8或6电路反相配置的器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Anuraj、

    您可以考虑使用 SN74LV4T125 x 4和1T34。
    否则、您还可以考虑使用 SN74AXC8T245 x 2和 sn74lv1T34。

    请告诉我您的想法。