Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC1G74, SN74LV1T34, SN74LV4T125, SN74AXC8T245
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/777135/sn74lvc1g74-sn74lvc1g74
器件型号:SN74LVC1G74主题中讨论的其他器件: SN74LV1T34、 SN74LV4T125、 SN74AXC8T245
您好!
我正在使用触发 器 SN74LVC1G74。 我为时钟提供5V 信号、剩余信号为3.3V。 触发 触发触发触发触发器时、5V 时钟是否会出现问题?下面是为您提供参考的电路。
此致
Anuraj NK