Other Parts Discussed in Thread: SN74AVC4T774
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:SN74AVC4T774 您好、先生、
请帮助您查看 下面的 SN74AVC4T774原理图。 非常感谢。
请帮助澄清以下问题。
谢谢
1. V_INT 为1.8V,它是否在 VCCA 和 VCCB 之间进行上电排序? 在我们的设计中、VDD_3V3将在 V_INT 之前加电。
2. OE 引脚设计如何? 将 OE 接地是否正常? 由于数据表显示“在 VCCA 和 VCCB 完全斜升且稳定之前,不得启用 OE”,因此请提供建议。
3. U68 B1端口实际上是浮动的,这是可以的吗? 我们如何处理不使用的端口? 如 U68中的 A4/B4/DIR4?