This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AVC4T774:SN74AVC4T774原理图设计问题

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74AVC4T774

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/775185/sn74avc4t774-sn74avc4t774-schematic-design-question

器件型号:SN74AVC4T774

您好、先生、

请帮助您查看 下面的 SN74AVC4T774原理图。 非常感谢。
请帮助澄清以下问题。
谢谢

1. V_INT 为1.8V,它是否在 VCCA 和 VCCB 之间进行上电排序? 在我们的设计中、VDD_3V3将在 V_INT 之前加电。
2. OE 引脚设计如何? 将 OE 接地是否正常?  由于数据表显示“在 VCCA 和 VCCB 完全斜升且稳定之前,不得启用 OE”,因此请提供建议。
3. U68 B1端口实际上是浮动的,这是可以的吗? 我们如何处理不使用的端口? 如 U68中的 A4/B4/DIR4?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    安妮、您好!
    我已要求我们的翻译专家立即与您联系。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢、仍在等待您的反馈。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1. 没有电源排序要求。 当 VCCB 为0V 时、Ioff 特性可确保所有输出被禁用
    2. OE 连接至 VCCA 可确保在器件上电时禁用所有输出。 如果您不关心上电时输出的状态、则可以将 OE 直接接地。
    3. 任何未使用的输入都必须连接到 VCC 或接地。 任何未使用的输出都可以保持悬空。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    安妮、您好!

    正如 Clemens 所建议的、器件没有加电排序要求。
    OE 可连接至 GND 以使器件始终处于启用状态。
    将控制输入和 IO 端口绑定到您现在已有的格式是可以的。