This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXB0102:3.3V 输出无法达到3.3V。

Guru**** 2974680 points

Other Parts Discussed in Thread: TXB0102, TXS0102, TXS0101, SN74AXC1T45

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/774564/txb0102-3-3v-out-can-not-reach-3-3v

器件型号:TXB0102
主题中讨论的其他器件: TXS0102、 TXS0101、 SN74AXC1T45

大家好、

我们使用 TXB0102进行1.8V 至3.3V 双向电平位移。

但我们无法在 B1引脚上获得3.3V 电压、只能获得大约1.8V 电压。 原理图如下所示。

1.您能帮助解释原因吗? 驱动电流是否不够?

2、我们可以改为 TXS0102以获得更好的驱动能力。 使用相同的原理图、只需更改 IC。 结构是否正常?

3.客户想知道 TXS 可以支持推挽和开漏信号,为什么 TXB 系列只能支持推挽信号?

    TXB 在推挽应用方面有什么优势?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Daniel、您好!

    这两种应用是不同的,一种是漏极开路(OD),另一种是推挽信号,试图驱动 LED IC。
    TXB 是一款弱驱动器、不适用于 OD 应用。 有一个内部4K 电阻器、外部4.7K 电阻器在 B1处形成一个分压器。
    B2具有0.1uF/100K 下拉电阻、100K 下拉电阻可能很好、但不是0.1uF。 TXB 器件无法驱动该负载电容器或 LED。
    我建议使用 TXS0101连接 OD 信号、并移除4.7K 上拉电阻、因为 TXS 具有10k 内部电阻器。
    对于 LED 驱动器信号、请考虑使用 SN74AXC1T45、这是一款有源缓冲器、适用于输出端的12mA 驱动强度。 驱动0.1uF 仍可能很困难、如果不需要、请考虑移除电容。
    让我知道您的目标是什么。