This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74HC595:输出引脚的脉冲电流额定值

Guru**** 2966500 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/772168/sn74hc595-pulse-current-rating-of-output-pins

器件型号:SN74HC595

大家好、

移位寄存器 SN74HC595DR,绝对额定值指定 每个引脚的持续输出电流为35mA,总持续输出电流为70mA。

 

 占 空比为50%、70%和80%时的脉冲输出电流额定值是多少?

 

此致、

Harmeet

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Harmeet、
    当器件说"连续输出电流"时、器件的绝对最大额定值有点误导-尤其是在进行大量电源系统设计时。

    在逻辑世界中、这意味着每个引脚的电流不能超过35mA、总电流不能超过70mA。 这些器件不适用于电力输送、也不适用于电力输送应用。

    我建议将每个输出保持在8mA (最大值)、以防止损坏器件。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Emrys:

    客户正在通过74HC595驱动7段显示屏。

    我同意8mA 是建议的最大持续电流。

    您能否在前面提到的不同占空比情况下指定每个引脚的最大建议电流?

    此致、

    Harmeet

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Harmeet、
    在任何时间段内都不要超过最大连续电流额定值。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Emrys:

    谢谢。

    如果我的理解有误、请纠正我的问题。

    您的意思是说、无论占空比如何、每个引脚的最大电流都不应超过8mA。

    此致、

    Harmeet

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Harmeet、

    否、我说"请勿超过最大连续电流额定值" 8mA 不是最大额定电流。

    该器件的最大额定电流为每个引脚35mA、流经 Vcc 或 GND 的总电流为70mA。  如果8个输出同时消耗8mA 电流、则总电流为8*8 = 64mA、这使您非常接近70mA 的限值。 如果您仅从2个输出中消耗电流、则可以从每个输出中消耗35mA 电流、而不会超出任何最大规格。