请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TXS0104E 主题中讨论的其他器件: AM3352
大家好、团队、
我们的客户希望使用 TXS0104E 进行3V 至2V 和2V 至3V (双向)的电平转换。
主设备:AM3352/3V 侧
从设备:MSP432P411V/2V 侧
TXS0104E 是否能够 用作 MSP432P411V 和 AM3352之间的"电平位移"?
如果您的答案是肯定的、请准备 TXS0104E、 MSP432P411V 和 AM3352的外设原理图。
此致、
顺锡克·戈雅