This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS0104E:MSP432P411V 和 AM3352之间的电平位移

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: TXS0104E, AM3352

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/767480/txs0104e-level-shift-between-msp432p411v-and-am3352

器件型号:TXS0104E
主题中讨论的其他器件: AM3352

大家好、团队、

我们的客户希望使用 TXS0104E 进行3V 至2V 和2V 至3V (双向)的电平转换。

主设备:AM3352/3V 侧
从设备:MSP432P411V/2V 侧

TXS0104E 是否能够 用作 MSP432P411V 和 AM3352之间的"电平位移"?
如果您的答案是肯定的、请准备 TXS0104E、 MSP432P411V 和 AM3352的外设原理图。

此致、

顺锡克·戈雅

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请参阅数据表中的图11。

    如果应始终启用电平转换器、则可以将 OE 直接连接到 Vcc。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回答。
    您是否确认了 TXS0104E 的 VOL、MSP432P411V@2V 的 VIL 和 AM3352@3V 的 VIL?
    如果您回答确认了我的上述问题、我会明白客户可以使用该问题、如图11。
    您能否告诉我如何选择下拉电阻器的值?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TXS Ω 无源开关、实际上没有 VIL/VOL;输出电压是输入电压加上通栅晶体管上的压降(在最坏情况下电阻为500 μ A)。

    在 Ω 情况下、MSP 引脚的输出阻抗在2V 时约为250M Ω; 在 Ω 电压为 kΩ 时为110 μ A。假设信号线路上没有其他上拉/下拉电阻器、驱动引脚必须灌入的电流主要由 TXS 的内部上拉电阻器(2×µA 40 μ A)决定、约为125 μ A。 当 MSP 驱动低电平信号时、AM 输入端的电压为0.07V;当 AM 驱动低电平时、MSP 看到0.04V

    kΩ OE 下拉电阻器、请使用10k Ω、或参阅应用报告《选择合适的上拉/下拉电阻器》(SLVA485)。