This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC06A:用作电压转换的 SN74LVC06A

Guru**** 2938190 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC06A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/767828/sn74lvc06a-sn74lvc06a-used-as-voltage-translater

器件型号:SN74LVC06A

大家好、

当 SN74LVC06A 被用作电压转换器时、VCC = 3.3V。 可以将3.3V 和5V 转换与不同的上拉电压混合使用吗?  例如:

通道1-4:3.3V 输入至5V 输出; 通道5-8:5V 输入至3.3V 输出;  

顺便说一下、是否真的建议使用缓冲器作为电压转换器(客户需要、尽管 TI 有特定的电压转换器)?  

我联系客户工程师。 非常感谢您的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    输入和开漏输出可承受过压、最高可支持5.5V 电压、与 VCC 无关。

    在许多电压转换器应用中、缓冲器工作正常。

    开漏输出不会主动驱动高电平电压、因此上升沿较慢(取决于上拉电阻器的值);当输出为低电平时、上拉电阻会使用一些功率。 我认为其他考虑因素对客户更重要。