Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC06A
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:SN74LVC06A 大家好、
当 SN74LVC06A 被用作电压转换器时、VCC = 3.3V。 可以将3.3V 和5V 转换与不同的上拉电压混合使用吗? 例如:
通道1-4:3.3V 输入至5V 输出; 通道5-8:5V 输入至3.3V 输出;
顺便说一下、是否真的建议使用缓冲器作为电压转换器(客户需要、尽管 TI 有特定的电压转换器)?
我联系客户工程师。 非常感谢您的支持。
杨