Other Parts Discussed in Thread: SN74AUP1T34, SN74AXC1T45
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:SN74AUP1T34 主题中讨论的其他器件: SN74AXC1T45
您好!
该器件未指定任何负载条件下的上升和下降时间。 对于本产品线中的大多数器件而言、这似乎是这样、因此我必须对这些器件的基本用途产生误解。 在给定输入上升/下降时间并了解缓冲器的负载条件的情况下、如何确定可以从该组件获得的输出上升/下降时间? 此外、如何确定给定的 TI 逻辑器件是否适用于给定的 I/O 频率?
此器件的具体用例为:
- 输入电压= 1.8V
- 输出电压= 3.3V
- 输入上升/下降时间= 5ns
- 输出负载= 15pF
谢谢