This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AUP1T34:如何确定输出上升和下降时间

Guru**** 2520650 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74AUP1T34, SN74AXC1T45

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/766824/sn74aup1t34-how-to-determine-output-rise-and-fall-times

器件型号:SN74AUP1T34
主题中讨论的其他器件: SN74AXC1T45

您好!

该器件未指定任何负载条件下的上升和下降时间。 对于本产品线中的大多数器件而言、这似乎是这样、因此我必须对这些器件的基本用途产生误解。 在给定输入上升/下降时间并了解缓冲器的负载条件的情况下、如何确定可以从该组件获得的输出上升/下降时间? 此外、如何确定给定的 TI 逻辑器件是否适用于给定的 I/O 频率?

此器件的具体用例为:

  • 输入电压= 1.8V
  • 输出电压= 3.3V
  • 输入上升/下降时间= 5ns
  • 输出负载= 15pF

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marq、

    对于缓冲逻辑器件(如 SN74AUP1T34)、输入边沿速率与输出边沿速率相对微不足道。 这是由于从输入到输出的巨大增益造成的。

    下面是一个常见问题解答、它详细介绍了如何估算器件的输出转换率:

    还有一个常见问题解答、其中涵盖了常见逻辑器件的数据速率、但对于转换器件而言、这并不是很简单:

    如果您需要其他帮助、请告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Marq、

    IO 工作频率是多少? 这是单向电平转换吗?
    我们还发布了新的 SN74AXC1T45器件、该器件支持高达500Mbps 的速率;1.8至3.3V 的速率、驱动强度为12mA。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。 频率非常低、因此原始组件选择应该足够、但我将查看您建议的器件。