This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LSF0204:SPI 速度和电压

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: TXB0304, LSF0204, SN74AVC4T774, TXB0106, TXB0104

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/770922/lsf0204-spi-speed-and-voltage

器件型号:LSF0204
主题中讨论的其他器件:TXB0304SN74AVC4T774TXB0106TXB0104

尊敬的团队:

我的客户希望使用 SPI 接口的缓冲器。

最初、我建议使用 TXB0304、但速度不够高。

它们更喜欢速度高于50MHz。

我建议使用 LSF0204、但它们可以将其用于1.8V 或3.3V 吗?

因为它提到了如下所示的不同电压。

请检查其是否可用于1.8至1.8或3.3至3.3

BR

Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kevin、

    LSF0204器件不是缓冲器、而是无源转换器。 这种情况下没有自己的驱动强度、并且依靠外部上拉电阻器来实现转换。 此外、正如您所问的、使用 LSF0204器件实际上无法实现1.8至1.8V 或3.3至3.3V。 如数据表中所述、VrefA 必须至少比 VrefB 低0.8V。

    您是否可以建议使用 SN74AVC4T774而不是 LSF 器件? 此器件可实现大于300Mbps 的高速率。 这也可用于1.8V<>1.8V 或3.3V<>3.3V 缓冲用例。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Shreyas:

    感谢您提供相关信息。
    客户告知要使用3线 SPI 接口
    因此、数据引脚是双向输入/输出的、请检查我们是否有合适的产品。

    BR
    Kevin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kevin、

    您是指四路 SPI 接口、在这种情况下、您需要 TXB0106。

    o 如果它具有单个数据线(MISO/MOSI)和 CS & CLK 线的3线 SPI、在这种情况下、您将需要 TXB0104。