https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/764792/txb0108-logic-forum
器件型号:TXB0108主题中讨论的其他器件:LSF0108
您好!
在 我们的设计之一中、我们已经是 TXB0108PWR 双向电平转换器、并附上了用于 scheamics 的 PDF 文件。
例如、 : GPIO6_3P3和 GPIO7_3P3短接, GPIO6设置为输入,GPIO7设置为输出,然后输入 GPIO6无法跟踪 GPIO7输出 GPIO 的变化,短接点处的电压为1.6V。
因此、我的怀疑是、如果 GPIO6有一个4.7K 至1.8V 的 PU 拉电阻器、在这种情况 下、双向缓冲器将在 GPIO6_3P3网络上提供3.3V 的输出。
当 GPIO7为低电平时、GPIO7_3P3将为0V。
那么、当我连接这两 条 GPIO6_3P3和 GPIO7_3P3线路时、会发生什么情况?
自动方向是否能够正确检测哪条线路是输入、哪条线路是输出、或者是否会导致问题?
此问题是否有任何可能的解决方案?
谢谢、
R.Rohith yadav