This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXB0108:逻辑论坛

Guru**** 2999690 points

Other Parts Discussed in Thread: LSF0108

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/764792/txb0108-logic-forum

器件型号:TXB0108
主题中讨论的其他器件:LSF0108

您好!

在 我们的设计之一中、我们已经是 TXB0108PWR 双向电平转换器、并附上了用于 scheamics 的 PDF 文件。

例如、 : GPIO6_3P3和 GPIO7_3P3短接, GPIO6设置为输入,GPIO7设置为输出,然后输入 GPIO6无法跟踪 GPIO7输出 GPIO 的变化,短接点处的电压为1.6V。

因此、我的怀疑是、如果 GPIO6有一个4.7K 至1.8V 的 PU 拉电阻器、在这种情况 下、双向缓冲器将在 GPIO6_3P3网络上提供3.3V 的输出。

当 GPIO7为低电平时、GPIO7_3P3将为0V。

那么、当我连接这两  条 GPIO6_3P3和 GPIO7_3P3线路时、会发生什么情况?

自动方向是否能够正确检测哪条线路是输入、哪条线路是输出、或者是否会导致问题?

此问题是否有任何可能的解决方案?

谢谢、

R.Rohith yadav

e2e.ti.com/.../TXB0108PWR-CIRCUIT.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Rohith、

    我很困惑为什么要进行此配置。
    总线争用将会发生、其中一个输入尝试将输出驱动为高电平、而另一端尝试为低电平。
    TXB 系列器件不建议连接到外部上拉电阻器、因为它们具有可形成分压器的内部4K 系列电阻器。
    TXB 器件还要求输入主机具有足够的驱动强度、以过驱之前的状态。 此处的环回配置可能不具有此功能。
    如需更多信息、请参阅应用手册:
    www.tij.co.jp/.../scea060.pdf
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shreyas、您好!

    我们是否可以为此应用使用 TXS0108系列电平转换器、因为它没有任何串联电阻器、适用于漏极开路和推挽应用。

    或者、您是否推荐具有相同占用空间的其他任何组件?

    谢谢、

    R.Rohith yadav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rohith、

    我无法理解这里的要求或问题。

    TXS0108可用于同时将 B 端口短接在一起。 A6、A7端口将尝试处于同一级别。 TXS 具有内部上拉电阻器、因此不需要4.7K 外部电阻器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shreyas、您好!
    scheamics 中的 GPIO 采用推挽配置、但处理器具有一些内部上拉和下拉电阻器、因此当我们使用这些 GPIO 时、会导致问题。
    那么、您是否为此应用推荐任何其他解决方案或任何其他电平转换器?

    Thnaks、
    R.Rohith yadav
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rohith、

    在这种情况下、不建议使用 TXB 或 TXS。

    考虑将 LSF0108用作自动双向转换器器件选项。 它需要外部上拉电阻器来实现转换。