This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AUP1T17:125MHz LVCMOS 时钟信号的电平转换

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74AUP1T17, SN74AXC1T45, SN74AXC8T245

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/765410/sn74aup1t17-level-translation-for-125mhz-lvcmos-clock-signal

器件型号:SN74AUP1T17
主题中讨论的其他器件: SN74AXC1T45SN74AXC8T245

您好!

我们希望将3.3V 125MHz LVCMOS 时钟信号电平转换为2.5V 电平。

我已经尝试查看逻辑器件数据表、以确定合适的器件、从而支持具有良好信号完整性(即信号失真最小)的125MHz 电平转换并消除抖动。

但遗憾的是、数据表中未提供有关工作频率的信息。 所有参数似乎都是针对低频提供的、因此我没有查看任何可以让我了解逻辑器件带宽的数据。

如何确定 SN74AUP1T17是否适用于125MHz 电平转换?

这是 RGMII 接口的参考时钟、因此传播延迟不重要、但 TpHL 和 TPH 值应接近、因此占空比与输入几乎相同。

此致、

BIpin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、BIpin、

    您是否会考虑使用 SN74AXC1T45、该器件支持高达200MHz 的频率、足以支持 RGMII 时钟信号。
    其他 RGMII 数据信号是否不需要电压转换? 我们还有 SN74AXC8T245、支持3.3<->2.5V 转换和125MHz 转换。

    请告诉我。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shreyas、您好!

    我已经了解了 SN74AXC1T45的数据表。 是的、对于1.8V 至3.3V (上变频)、它似乎可以支持高达500Mbps 的更高数据速率。

    但未找到3.3V 至2.5V 转换(降压转换)的指定带宽/数据速率。
    我在数据表中找不到200MHz、我是否缺少任何东西?

    数据速率规格是否在升压和降压转换中保持不变?

    对于其他 IO 信号、PHY IC 提供我们使用2.5V 连接的独立电源轨。

    此致、
    BIpin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、BIpin、

    500Mbps 为~250MHz、对于2.5V 的较低电压、可以肯定地说、该器件将能够支持适合 RGMII 时钟的125MHz 或250Mbps 数据速率。
    电源电压越低、支持的数据速率越低、电源电压越高、支持更高数据速率的驱动就越强。
    无需转换。