请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:SN74AUP1T17 主题中讨论的其他器件: SN74AXC1T45、 SN74AXC8T245
您好!
我们希望将3.3V 125MHz LVCMOS 时钟信号电平转换为2.5V 电平。
我已经尝试查看逻辑器件数据表、以确定合适的器件、从而支持具有良好信号完整性(即信号失真最小)的125MHz 电平转换并消除抖动。
但遗憾的是、数据表中未提供有关工作频率的信息。 所有参数似乎都是针对低频提供的、因此我没有查看任何可以让我了解逻辑器件带宽的数据。
如何确定 SN74AUP1T17是否适用于125MHz 电平转换?
这是 RGMII 接口的参考时钟、因此传播延迟不重要、但 TpHL 和 TPH 值应接近、因此占空比与输入几乎相同。
此致、
BIpin