Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC1G123
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/764729/sn74lvc1g123-consumption-current
器件型号:SN74LVC1G123您好!
您能不能建议 在 Vcc=3.3V 时使用 SN74LVC1G123的 ICC?
由于数据表仅显示了 Vcc=5.5V 时 Icc=20uA 的电流、但3.3V 时无数据。
非常感谢您的支持!