This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G123:消耗电流

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC1G123

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/764729/sn74lvc1g123-consumption-current

器件型号:SN74LVC1G123

您好!  

您能不能建议 在 Vcc=3.3V 时使用 SN74LVC1G123的 ICC?

由于数据表仅显示了 Vcc=5.5V 时 Icc=20uA 的电流、但3.3V 时无数据。  

非常感谢您的支持!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    20uA 的值不是5.5V 时的电源电流、而是任何在任何有效温度或电源电压下运行的 SN74LVC1G123可能消耗的最大静态电源电流。 对于典型应用、实际静态电源值可能低于1uA、但 TI 仅保证数据表中的最大值。

    您是否正在尝试确定器件的待机功耗? 如果是这样,正确的方法是使用数据表中给出的最大值,从而确保最终系统具有足够的器件可用功率。