This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXB0108:TXB 上电要求

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: TXB0108

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/764115/txb0108-txb-power-up-requirements

器件型号:TXB0108

您好!

我想知道以下情况是否会损坏 TXB 或 TXS 器件。  

VCCA 连接到本地1.8V 稳压器、一旦电路板上电、该稳压器将始终处于开启状态。 VCCB 连接到外部器件的接头、可悬空或通过1k 电阻接地、直到接头通电。 OE 使能引脚通过下拉电阻器连接至低电平、直到由处理器的 GPIO 驱动为高电平。  

如果 VCCA 为1.8V、VCCB 连接至低电平或悬空、OE 为低电平并为三态信号、直到 VCCB 上升、然后驱动为高电平进行信号转换、器件是否会损坏。  

请告诉我!  

谢谢你  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    除了第一个帖子、我想知道 OE 是否可以连接到 VCCB 而不是 VCCA? 这样、器件可以处于三态、直到 VCCB 上升。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Madeleine:

    是的、OE 可以连接到 Vccb 而不是 Vcca、但内部 OE 电路以 Vcca 为基准。
    TXB0108限制是在正常运行期间 Vccb 需要高于 Vcca。 在上电/断电期间、它可以在短时间内成为另一种方法。 我不建议为 Vcca 加电、Vccb 接地。
    请参阅有关情况的应用手册:
    www.tij.co.jp/.../scea060.pdf
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢你。

    我想将 OE 接至低电平、直到 VCCA 导通。 它需要从外部连接到 VCCA 还是在内部连接?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    马德琳

    它们不是内部连接(OE 和 Vcca)、但 OE 引脚需要根据需要进行配置。
    通常、使用10k 弱下拉电阻器将 OE 连接至低电平是正常现象。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的、谢谢。

    如果我将 OE 通过1k 接至低电平、并将其接至 VCCA、则 VCCA 将一直为低电平、直到打开、VCCB 将一直悬空。 这是可以的吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、这是可以的。 当 Vcca 被打开时、需要确保 Vccb 不会保持悬空(长时间)。