Other Parts Discussed in Thread: TXB0108
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/764115/txb0108-txb-power-up-requirements
器件型号:TXB0108您好!
我想知道以下情况是否会损坏 TXB 或 TXS 器件。
VCCA 连接到本地1.8V 稳压器、一旦电路板上电、该稳压器将始终处于开启状态。 VCCB 连接到外部器件的接头、可悬空或通过1k 电阻接地、直到接头通电。 OE 使能引脚通过下拉电阻器连接至低电平、直到由处理器的 GPIO 驱动为高电平。
如果 VCCA 为1.8V、VCCB 连接至低电平或悬空、OE 为低电平并为三态信号、直到 VCCB 上升、然后驱动为高电平进行信号转换、器件是否会损坏。
请告诉我!
谢谢你