This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS0101:前两个字节后的数据未发送

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: TXS0101

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/763284/txs0101-data-after-first-two-bytes-not-transmitted

器件型号:TXS0101

我使用 TXS0101作为两个串行 I/O 引脚之间的电平转换器。 它们为3V 至5V、开漏、数据速率低于10kbps。 16字节数据被输入到 A 端口、但是在 B 端口中只能看到两个字节。 OE 被启用、旁路电容器各为100nF。 这里有什么问题呢?

以下是来自输入和输出引脚的信号:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Hoong、

    我看到输出从5V 开始并逐渐下降、您是否具有 Vcca 和 Vccb 电源电压的范围? 电源上的电流限制是多少?
    输入信号的上升时间是多少?是否有任何输入侧上拉电阻器?
    输出电容负载是多少? 请发送系统原理图、该原理图将在此处回答许多问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shreyas、您好!

    原理图如下:

    卡适配器插入智能卡读取器。 引脚 A 和 OE 直接连接到 MCU。 引脚 A 的输入。引脚 B Vcca 的输出3.3V。 Vccb 5V。

    Vccb 在5V 时保持稳定、并且应该能够提供数十 mA 的电流。 我没有检查共用 MCU 电源的 Vcca。 输入信号是9、600波特的串行数据。

    感谢你的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shreyas、您好!

    发现问题是 Vccb 电源不足。 不过、感谢您的帮助。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    霍东

    我很高兴这个问题已经得到解决。 如果可能、请在此处进一步解释 Vccb 问题、以便 e2e 社区的所有成员都能从中受益。

    电流钳位是否限制了 Vccb 电压电平?