This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS0108E:重新确认建议运行条件下自然通风运行温度的数据表

Guru**** 2937200 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/761285/txs0108e-reconfirmation-of-data-sheet-for-operating-free-air-temperature-in-recommended-operating-conditions

器件型号:TXS0108E

您好、先生。

TI 器件型号: TXS0108EPW (不是 Q1器件)

您能告诉我第6页上的 Ta max 125°C 是否正确或不在6.3建议运行条件下?

因为该器件的工作温度在第25页的封装信息中的状态为"-40至85"。

如果正确、您能否告知我们如何解释 Op Temp 的差异?   

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    该器件最初符合85°C 的要求、根据客户的要求、温度可能会延长至125°C。 但是、我需要确认这是否正确以及断开连接的位置。

    我收到确认后会通知您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    125C 似乎是不对的。 我已发起更正请求、将其更新为85C、以匹配 POA。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shreyas。

    感谢您的快速回复。

    我明白了。

    非常感谢您开始更正。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    数据表已更新、以指示85°C 的工作温度、它应在明天生效。
    感谢您的观看。