请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TXS0108E 您好、先生。
TI 器件型号: TXS0108EPW (不是 Q1器件)
您能告诉我第6页上的 Ta max 125°C 是否正确或不在6.3建议运行条件下?
因为该器件的工作温度在第25页的封装信息中的状态为"-40至85"。
如果正确、您能否告知我们如何解释 Op Temp 的差异?
谢谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、先生。
TI 器件型号: TXS0108EPW (不是 Q1器件)
您能告诉我第6页上的 Ta max 125°C 是否正确或不在6.3建议运行条件下?
因为该器件的工作温度在第25页的封装信息中的状态为"-40至85"。
如果正确、您能否告知我们如何解释 Op Temp 的差异?
谢谢。