This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXB0104:VIL 灌电流

Guru**** 2979400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/763620/txb0104-vil-sink-current

器件型号:TXB0104

你好

       我们是否具有低于 IOH/IOL 的 VIL 灌电流规格? 谢谢你。  

  

BR

Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Patrick:

    在 ROC 规格表中给出了 VIL 规格。 TXB 可以灌电流或拉电流20uA (TXB 是一款弱驱动器、可连接到高阻态负载)。
    没有 VIL 灌电流规格。
    如果您需要任何东西、请告诉我。