This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS0102:存在 EEPROM 信号问题的 TXS0102

Guru**** 2988350 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/763555/txs0102-txs0102-with-eeprom-signal-issue

器件型号:TXS0102

大家好、

客户正在使用 TXS0102DCTR、他们遇到了一些信号问题:

B2和 A2连接到 EEPROM、VLCD 为3.3V。

当 I2C0_EEPROM_OP_SCL 和 I2C0_EEPROM_OP_SDA 都设置为高电平时、这两条总线上的测量值都是3.3V;

当 I2C0_EEPROM_OP_SCL 和 I2C0_EEPROM_OP_SDA 都设置为低电平时、这两条总线上的测量值都为0V;

当 I2C0_EEPROM_OP_SCL 设置为高电平、I2C0_EEPROM_OP_SDA 设置为低电平时、这两条总线上的测量值分别为0.7V 和0.5V;这是不正确的。

原理图如下所示。 您是否知道导致此问题的原因?  

期待您的回复! 谢谢、

此致、

Marc

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Marc:

    TXS 具有映射到 B1的 A1通道和映射到 B2的 A2通道。
    在原理图中、我看到 A1具有 SDA、A2具有 EEPROM SDA、类似地、B1具有 SCL、B2具有 EEPROM SCL。

    我相信它应该是:
    A1:SDA
    B1:EEPROM SDA
    A2:SCL
    B2:EEPROM SCL

    当一条线路试图驱动为低电平、另一条线路驱动为高电平时、这可能会导致总线争用。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    此外、由于 TXS 具有10k 内部上拉电阻器、因此不需要4.7K 上拉电阻器。