This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD74HC4538:高电平输入电压

Guru**** 2999690 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/763254/cd74hc4538-high-level-input-voltage

器件型号:CD74HC4538

尊敬的 所有人

在数据表中,下图是 高电平输入电压,但当 VCC=5V 时,VIH 的最小值是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、

    该器件在最坏情况下的规格是电源容差为10%、因此这将是5V 的值。这是为了解决电压可能下降的非理想电源问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的迪伦
    我无法理解您的答案。 我的问题:
    当 VCC 为5V 时,高电平输入电压的最小电压是多少?
    我知道当 VCC 为4.5V 时,高电平输入电压的最小电压为3.15V,对吧? 那么 VCC 的作用是5V?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、

    您可以继续使用0.7 x VCC 来估算 VIH。