Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC1G17, TLV3201, SN74LVC1GX04, TLV3501
你(们)好
我需要一个器件型号,它可以将削波正弦波 (1MHz 和10MHz)(0.7pk 至 pk)转换为方波(5V)。
此致
Nitesh
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC1G17, TLV3201, SN74LVC1GX04, TLV3501
你(们)好
我需要一个器件型号,它可以将削波正弦波 (1MHz 和10MHz)(0.7pk 至 pk)转换为方波(5V)。
此致
Nitesh
您好 Nitesh、
除了 Clemens 的建议之外、我认为您还可以使用 SN74LVC1GX04来实现这一目标。 该器件通常用于驱动晶体振荡器、大多数晶体的输出是相当小的正弦波(根据我的经验、为0.5至1V)。
输入需要进行交流耦合(添加一个串联电容器、0.1uF 应能正常工作)、然后直接连接到 X1输入。 在 X2至 X1之间添加一个反馈电阻器以提供适当的偏置- 100k 至1M 应该可以很好地工作。
则输出在 Y 处显示
您可能必须调整一些无源值、但电路相对简单、只需要一个 IC。
Nitesh
请提供要转换为5V 的波形图片。 理想情况下、这将是一个示波器屏幕截图、因此每个人都可以看到共模电压电平和信号摆幅。 从原始帖子中,振幅似乎为0.7V pk-pk,但最好通过图片确认。
根据这些信息、我们可以确定使用逻辑门还是比较器是否有意义。 如果比较器最适合、则应首先查看 tlv3201。 如果速度不够快,tlv3501肯定会起作用。 但是,让我们继续沿着这条路走下去,直到您连接波形。
卡盘