Other Parts Discussed in Thread: TXS02612
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/761297/txs02612-vih-at-vccb-1-8v
器件型号:TXS02612大家好、
根据数据表、VIH (min)为 VCCI-0.2V、当 VCCI 为1.8V (VIH=1.8V-0.2V=1.6V)时、它无法满足 SD 标准的 VOH (min)=1.4V。 我们如何看待这一点? 此器件无法支持 SD 标准?
此致、
6月