This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS02612:VIH、VCCB = 1.8V

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: TXS02612

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/761297/txs02612-vih-at-vccb-1-8v

器件型号:TXS02612

大家好、

根据数据表、VIH (min)为 VCCI-0.2V、当 VCCI 为1.8V (VIH=1.8V-0.2V=1.6V)时、它无法满足 SD 标准的 VOH (min)=1.4V。 我们如何看待这一点?  此器件无法支持 SD 标准?

此致、

6月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jun、

    它符合 SD 标准、但为了覆盖1.1至3.6的整个 Vcc 范围、它采用了这种写法。 我会同意,如果使用 Vcc 的一个百分比来保持一致,便可以改善这份文件。
    内部单次触发被调整为在 Vcc/2时触发、因此1.4V 足以在1.8V 时触发 TXS02612器件。
    什么是应用程序(SD 标准、数据速率等)、因为此设备不支持高速 SD?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ShreyasRao-San、您好!

    感谢您的回答。

    BTW、如果从 SD 到 B 端口的输入信号为1.4V、则 VCCA=3.3V 和 VCCB=1.8V 时 A 端口的输出电压是多少?

    此致、

    6月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、ShreyasRao-San、

    此外、尽管数据表中描述了最大60MHz、此器件能否支持100MHz 时钟速度(SDR50 UHS-I)?

    此致、
    6月
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jun、

    端口 A 上的输出将接近3.3V 的 Vcca 电平、并且当 B 上的输入为1.4V 时、可保证高于 VOH 规格。

    如数据表中所述、在额定负载条件下、保证数据速率为60MHz。 100MHz 比额定速度高60%以上。 不保证实现此数据速率。