This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS0104E:输出低电平杆具有0.5V 电平

Guru**** 2524500 points
Other Parts Discussed in Thread: TXS0108E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1168726/txs0104e-output-lowlever-have-a-0-5v-electrical-level

器件型号:TXS0104E
主题中讨论的其他器件:TXS0108E

尊敬的专家

我们的核心板的1.8V I2C 接口应与3.3V IIC 芯片连接。 在中间部分、此 TXS0108E 芯片用于电平转换。 现在、内核板 IIC 的数据线波形就是这样的。 无法降低低电平、低电平约为0.5V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TXS 是无源开关。 μ I²C 器件必须能够通过 TXS 两侧的所有上拉电阻器灌入电流。 这会导致弱器件的高 VOL。

    TXS 具有集成的上拉电阻器;您不需要外部上拉电阻器。 尝试将其卸下。