This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74HC14:SN74HC14PWR 的引脚宽度

Guru**** 2383270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1168094/sn74hc14-pin-width-of-sn74hc14pwr

器件型号:SN74HC14

您好的支持团队。

我收到了客户的询问。

客户测量了引线宽度、并报告说 SN74HC14PWR 的引线宽度略小于(-0.02mm)数据表的下限0.19mm。

此产品是否异常?
或者、这通常会发生吗?

此致、

千兆

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Higa-San、

    器件不得超过数据表规格、包括物理尺寸。 允许的尺寸范围为0.19mm 至0.30mm、因此0.17mm 超出数据表规格。 如果客户认为他们收到的器件不符合数据表规格(包括物理尺寸)、我建议他们通过供应商开始退货。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Maier-San

    感谢您的回答。

    差值为0.02而不是0.2。

    1.88mm、而不是1.7mm。

    但是、我将向客户报告、它是 NG 产品、因为它与数据表规格不同。

    谢谢。

    千兆