This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74ABT244A:下冲和过冲的容差

Guru**** 2914610 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1169597/sn74abt244a-the-tolerance-of-the-undershoot-and-overshoot

器件型号:SN74ABT244A

您好!

 

最近、我们更改了八进制缓冲器上游的组件。 为了验证这一修改,我们决定进行一些功能检验和统一检验。

我们在功能检验和统一检验方面没有问题。 但是、我们决定比较八进制缓冲器的输入信号、以查看旧基准和新基准之间的差异。

我们注意到、新基准的过冲和下冲比前一个基准更为重要。

 

现在我的问题是:  

如何确保这个新的过冲和下冲值 (由新的上行元件生成)不会损坏八路缓冲器?  

 

关于度量和值:  

该测量是使用回形针探头方法在八进制缓冲器上进行的、以最大限度地减少回路并实现最精确的测量。

SN74ABT244ADW

VCC = 5V  

过冲:5.9V、持续约 5ns

下冲:- 1.5V 、持续约 2ns

 

从数据表中:  

 

它表示钳位值。 因此、该器件具有负(和正?) 钳位二极管。  

该钳位值是针对 VCC=4.5V 给出的、但我们有 VCC=5V、 它会发生变化吗?

输入电压范围的绝对最大额定值为-0.5V 至7V、 为什么钳位值具有较低的电压?

 

在我们的情况下,我们不应该有过冲的问题,但下冲对 八进制缓冲器是危险的?

 

此致、

Abed

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abed:

    [引用 userid="543457" URL"~/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1169597/sn74abt244a-the-tolerance-of-the-undershoot-and-overshoot "]此钳位值是针对 VCC=4.5V 给出的,但我们的 VCC=5V, 它是否会发生变化?

    [引用 userid="543457" URL"~/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1169597/sn74abt244a-the-tolerance-of-the-undershoot-and-overshoot "]输入电压范围的绝对最大额定值为-0.5V 至7V, 为什么钳位值具有较低的电压?

    绝对最大值表是通用的,并在我们的大多数器件中重复显示--很可能此处包括了通用限制(31年前),以提醒 输入电压应该介于-0.5V 和+7V 之间。 我还应该提到、ABS 最大值表通常基于技术和设计、而不是测量值。

    电气特性表包括测量的特性值。 在这种情况下、负钳位的电压要低得多、如电气特性表中所示。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的,所以如果我们低于钳位值,我们应该能够超过最大额定值?  但哪个值、电压或电流?

    对于 exemple: 如果我们的电压下冲大约为-1.4V,且电流 低于5mA, 这是否意味着我们是好的?  

    如果您有一张图表、其中显示了钳位电流上的电压钳位耐受除尖峰、这可能会更好!

    此致、

    Abed

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abed:

    [引用 userid="543457" URL"~/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1169597/sn74abt244a-the-tolerance-of-the-undershoot-and-overshoot/4400451 #4400451]OK,因此如果我们低于钳位值,我们应该能够超过最大额定值?  但哪个值、电压或电流?[/报价]

    如果观察到输入钳位电流额定值、则可能会超过输入负电压额定值。

    换句话说、只要不超过数据表中列出的钳位二极管电流(即18mA)、您就可以施加低于-0.5V 的负电压(例如-2V)。