This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G74:时序问题

Guru**** 678420 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1169165/sn74lvc1g74-timing-issues

器件型号:SN74LVC1G74

您好!

我 在电路板中使用的是 SN74LVC1G74RSE、我有一些问题在数据表中找不到答案:

当 我打开器件时、使用下一个输入:
PRE_N ='H'
CLR_N ='H'
D ='H'
CLK ='L'

输出为'H'(Q ='H'),是否符合规格?

如果 D ='L'/'X'、 则输出为'L'(Q ='L')

CLR_N 和 PRE_N,正在上升(0->1)或下降(1->0)边沿上工作?

我的测试(在  CLR_N 上) 显示它在 下降 沿工作、对吗?

3. 正边沿触发的含义是什么?  上升(0->1)或下降(1->0)边沿?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yoav、

    [引用 userid="502829" URL"~/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1169165/sn74lvc1g74-timing-issues "]

    当 我打开器件时、使用下一个输入:
    PRE_N ='H'
    CLR_N ='H'
    D ='H'
    CLK ='L'

    输出为'H'(Q ='H'),是否符合规格?

    如果 D ='L'/'X'、 则输出为'L'(Q ='L')

    [/报价]

    是的、正确  

    [引用 userid="502829" URL"~/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1169165/sn74lvc1g74-timing-issues "]

    CLR_N 和 PRE_N,正在上升(0->1)或下降(1->0)边沿上工作?

    我的测试(在  CLR_N 上) 显示它在 下降 沿工作、对吗?

    [/报价]

    PRE 和 CLEAR 不是边沿触发的、它们是电平触发输入。

    [引用 userid="502829" URL"~/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1169165/sn74lvc1g74-timing-issues ]3.  正边沿触发的含义是什么?  上升(0->1)或下降(1->0)边沿?[/引用]

    这意味着变为低电平->高电平或  

    [引用 userid="502829" URL"~/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1169165/sn74lvc1g74-timing-issues "]上升(0->1)[/引用]

    此致、

    Owen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="502829" URL"~/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1169165/sn74lvc1g74-timing-issues ]]输出为'H'(Q ='H'),是根据规格?

    输出可以作为 H 或 L 开始--它是未知的,直到你强制它为一个或另一个。 请参阅 [常见问题解答]锁存器件的默认输出是什么? (触发器、锁存器、寄存器) 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    因此,无法知道输出的第一个状态是什么? 启动时有一个已知输出状态的类似设备?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yoav、

    不可以、所有锁存器件的工作方式相同-您必须_设置_状态、启动时未知。 您可以在启动期间通过将 PRE 或 CLR\引脚保持在低电平状态来设置它。 这通常通过上电复位(POR)电路来完成、例如本视频中描述的电路: https://training.ti.com/generate-reset-signal-system-power 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢