This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXB0304:上电期间的信号电平

Guru**** 2914450 points

Other Parts Discussed in Thread: TXB0304, TXS0102, LSF0204, TXS0104E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/796353/txb0304-the-signal-level-during-power-on

器件型号:TXB0304
主题中讨论的其他器件: TXS0102LSF0204TXS0104E

大家好、

我的客户使用 TXB0304、如下所示:

原理图如下所示:

在上电序列中、它们将首先提供3.3V 电压、然后提供1.8V 电压。

在1.8V 电压上电期间、它们将 OE 信号保持在低电平、而端口中的信号保持在高电平。

在上电期间、B 端口中的信号将具有低电平、持续约96us (如下所示)、这将影响以下器件、

您能否帮助分析这种性能是否合理?

如果客户希望在上电期间同时将 A 端口和 B 端口保持在高电平、他们可以在该系统中执行什么操作、

Lacey

非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Lacey:

    schmatic 显示了不属于 TI 的 NLSX5014器件。 我无法评论 NLSX5014。

    我还看到信号线标记为 SCL SDA、用于 I2C 信号。 我不建议使用 TXB 器件。
    其他2个通道未使用、我建议改用 TXS0102。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shreyas、您好!

    该原理图仅对 TXB0304使用相同的封装。

    实际上、我的客户使用的是 TXB0304。

    您能评论这个问题吗?

    在器件的上电级中、信号是否具有低电平?

    Lacey

    非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Lacey:

    OE 水平较低。 这意味着 A 和 B 端口处于高阻态模式。
    在电源上升/下降期间、输出状态为未定义(不确定)且 OE 为低电平。
    我还注意到 OE 引脚具有大电容、不建议这样做。 请将其删除。
    在高阻态模式期间、两个端口彼此断开。 因此、该器件不会主动将线路驱动为高电平或低电平。
    如果探测信号、探头上的弱下拉足以将高阻抗信号下拉至低电平。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shreyas、您好!

    感谢您的回复!

    但是从客户的测试来看、当 OE 信号为低电平时、只有 B 端口具有低电平、而低电平仅持续96ns、而在使用探针时并非始终处于低电平?

    此外、它们还在 A 端口和 B 端口中添加了一个上拉电阻器。

    移除上拉电阻器后、A 端口和 B 端口的电平在上电过程中均为低电平。

    那么、您能否帮助评论一下为什么低电平在 B 端口中仅持续96ns?

    在上电过程中、它们是否可以将 A 端口和 B 端口保持在高电平?

    Lacey

    非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Lacey:

    如前所述、当 OE 为低电平(器件已禁用)且 IO 端口电平不确定时、器件不会主动驱动 IO 端口。
    TXB 器件上也不建议使用外部上拉电阻器。
    我建议切换到 LSF0204、该 LSF0204可以(并且需要)外部上拉电阻器或
    TXS0104e 具有内部上拉电阻器、但 OE 被禁用、10k 电阻器被禁用、因此 IO 端口也是不确定的。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shreyas、您好!
    感谢您的澄清!
    尽管 TXB0304不建议使用上拉电阻器、因此当 OE 为低电平时、AB 端口处于高阻态
    然后、如果客户将 AB 端口上拉至高电平、AB 端口是否可以具有短期低电平?

    由于我的客户只能使用 TXB0304、因此 LSF0204在其公司中没有正式代码。

    因此需要完全了解行为、我可以说服他们引入新器件。

    Lacey
    非常感谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Lacey、

    好的、建议切换到 LSF0204器件。
    它应该解决他们的问题。