This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD4046B:CD4046B:

Guru**** 2592280 points
Other Parts Discussed in Thread: CD4046B, SN74LV4046A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/789519/cd4046b-cd4046b

器件型号:CD4046B
主题中讨论的其他器件: SN74LV4046A

用于设置 Fmax 和 Fmin 的电阻器值不会为不同 IC 产生相同的频带。是否有一种方法可以在不同 IC 中以始终相同的频率从 fmf 获取到 fmin 的频带。 我的 fmin=35.4kHz,fmax =36,6kHz,一个1、2kHz 的电压。我使用的是680k 欧姆和36k 欧姆电阻,C =820pF。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tahir、
    您是说 CD4046B 具有不同的频带和相同的电阻器、还是您使用多种不同的器件(例如 SN74HC4046、SN74LV4046A 等)、它们具有不同的频带?

    新频率是多少/您看到有多少差异?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

     

    我有两个板、CD4046B 都使用相同的电阻器值产生不同的 fmin 和 fmax 值。 一个板上的 Fmin 为35kHz、另一个板上的 Fmin 为35.3kHz (300Hz 差值)。 一个电路板上的 FMAX 为36.71kHz、另一电路板上的 FMAX 为36.3 (410Hz 差值)。

    出于实际目的、这至少对于我的应用来说是一个很大的差异。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tahir、
    看到该刻度(~0.1%)与此类器件之间的差异并不少见。 如果您需要更高的精度、我建议使用不同的频率生成方法。 这些部件(集成逻辑 PLL)是很久以前设计/构建的,不是现代/精确通信系统的最佳解决方案,但它们可能是成本最低的选择。 在成本与性能之间始终存在折衷。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我可以在这些引脚上施加电压来调节范围吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tahir、
    该电阻器为内部电流镜提供恒定电流-添加电压可能不会产生您所需的效果。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否可以使用灌电流控制引脚11和12上的电流、然后使用灌电流控制 fmin 和 fmax? 通过这种方法、我可以使用微控制器通过向 电流阱施加不同的电压来控制限值。您有这样的电流阱吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tahir、
    如果你喜欢的话,欢迎你尝试这个-你超出了推荐的操作,所以我真的不能帮助你。 不过、没有任何东西会阻止您进行实验。

    TI 逻辑产品团队不制造恒定电流阱--您必须使用现有组件(例如 JFET)设计一个,或者找到一家公司制造这些组件。

    不过、这不太可能改变器件的性能... 由于工艺原因、每个 IC 都有轻微变化、它们永远不会具有完全相同的输出。 这是设计系统的一部分,设计中必须始终包含容差。 正如我之前提到的,如果此设备不符合您的容差要求,您可以在那里找到更好的解决方案... TI 的一些时钟解决方案具有令人难以置信的精度。 我的团队不处理这些问题--我只处理我们讨论过的旧器件。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在 基准引脚14的输入端施加一个信号(电压信号) 、在比较器引脚3上施加一个信号(电流信号)  我观察 相位检测器 II 的引脚13处的输出。相位检测器具有 RRC 和 C 滤波器  。我看到相位检测器输出引脚13开始获取直流偏移、然后饱和至5V。  为什么在开始时给出正确的相位差脉冲后它饱和到5V? 我可以采取什么措施来避免该问题?  我在引脚11和引脚12上使用的是频率 限制 在 36400Hz 至36600Hz 范围内的频率。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tahir、
    请提供您的电路原理图(如果可以、请包括测试连接)以及会给您带来问题的输入和输出波形的示波器截图。

    很难对文本中描述的信号无法检测到的电路进行故障排除。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tahir、
    一段时间后、我没有听到您的反馈。 我将继续并关闭该线程。 如果您需要其他帮助,您可以直接回复此主题--或者如果它已锁定,您可以使用右上角的“+提出相关问题”按钮继续对话。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将向您发送示波器波形图。 当我在 基准(引脚14) 和比较器引脚(引脚3)施加信号时 、我在 PD1 (PIN2)和 PCP 输出(引脚1)上获得信号、但在 PD2 PC2输出(引脚13)上没有获得任何信号。 我已更改了许多 IC、但它不起作用。  

    黄色为比较器、蓝色 SIG_IN (引脚14)、红色为 PD1 (引脚2)。  

    黄色为比较器、蓝色 SIG_IN (引脚14)、红色为 PCP_OUT (引脚1)。  

    黄色为比较器、蓝色 SIG_IN (引脚14)、红色为 PD II (引脚13)。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的详细回答-这对我非常有帮助。

    PC2在某些系统中可能会出现问题。  以下是逻辑结构:

    我知道逻辑电路的运行有点困难--我清理了除 PC2之外的所有东西,尝试提供帮助。  请注意、输出可以驱动高电平、低电平或根本不驱动(Hi-Z)。 这是由传入信号的上升沿专门控制的。  当您在一个信号上获得2个或更多上升沿、而另一个信号只有1个上升沿时、就会出现此问题。 这将导致逻辑由于缺少一个更好的项而退出周期。  通常、这是系统的工作方式:

    (1) 如果 SIG_IN 上升沿超前 COMP_IN 上升沿,则输出端的 PFET 将打开,输出端被驱动为高电平--直到看到 COMP_IN 上升沿,输出端切换回高阻抗模式。

    (2)如果 COMP_IN 上升沿超前于 SIG_IN 上升沿,则输出端的 nFET 将打开,输出端被驱动为低电平--直到看到 SIG_IN 上升沿,输出端切换回高阻抗模式。

    (3) 如果两个信号同相、则两个信号同时时钟、同时复位两个 DFF、使输出保持高阻抗状态。  

    只要输入保持一致、就没有问题。 当 COMP_IN 导致 SIG_IN 时、输出电压将增加、而在相反的情况下、输出电压将减小。

    如果一个输入上有两个边沿、则可能会出现问题、在这种情况下、相位差将被读取为与实际相位差相反。 器件可能会"混淆"、最终会强制输出方向错误、从而形成一个正反馈环路、该环路仅将输出导出。

    我已经看到的防止此问题的最佳方法是使用 PC1输出、或者 通过在与"待机"输入相对的输入上放置多个触发器来强制器件进入另一种工作模式。

    我将一个状态机图汇总在一起、以帮助进行解释。 希望它不仅会增加混乱。

    因此、在该图中、您可以看到、这可能位于 S1中、然后在 SIG_IN 上获得双触发信号、并在您真正希望_位于 S2中时最终在 S3中。  这将导致所需输出反转(S2至 S3振荡、而不是 S1至 S2振荡)、并且输出在电源轨上"卡"。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为这不是你所提到的问题。 我在    PD2输出 端(引脚13)上连接了一个上拉和一个下拉电阻器。 现在您可以看到、它正在工作、但偏移为2.5V、这会将 VCO 置于中心频率、然后一个小负脉冲无法将其降至零相。 IC 电路存在一些问题。 似乎没有触发器状态问题。 使用 PULP 电阻器时、我无法 使相位为零、但会使相位略低于中心频率。 PD2在没有标准上拉和下拉光标的情况下工作是否有任何解决方案。

    蓝色是比较器、黄色是基准、红色是通过2k 电阻器上拉和下拉后的 PD2输出。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tahir、

    我认为、您最近的范围截图和解释仍然与我对问题的描述一致。

    此示波器屏幕截图显示器件将输出驱动为(1)和(2)之间的低电平、输出处于(2)和(3)之间的高阻抗状态、从而允许电阻分压器接管并将线路保持在~Vcc/2。 这表示器件在(1)和(2)之间的状态 S1 (来自我之前的图表)和(2)和(3)之间的状态 S2运行。

    我的假设是、您需要 PC2输出在2和3之间驱动高电平(在 S3中)以解决相位不平衡问题、但器件在 S1和 S2之间卡滞振荡、而应在 S2和 S3之间振荡以解决不平衡问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我无法观察图表和 CD4046B 数据表上的图10之间的差异。 图10的运行方式与我的图完全相同、因此状态恰好介于2和3之间、不能像数据表的图10中所示那样变为高电平。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的,数据表中的逻辑图准确地显示了示波器屏幕截图中的内容,即器件正在做它在这种情况下应该做的事情。

    也许我误解了这个问题?

    以下是与我的状态图相匹配的数据表标记:

    在(1)处、SIG_IN 上升沿将 PC2切换到 S1、从而在输出端打开 PFET。 在(2)处、COMP_IN 的上升沿会将器件切换至 S2、从而使输出处于高阻态模式。 当同时看到两个边沿(3)时、器件保持在 S2中。 在(4)处、当 COMP_IN 信号首先具有上升沿时、器件从 S2切换到 S1、强制输出为低电平、然后在 SIG_IN 再次变为高电平时返回 S2。

    这是器件的所有正确操作、与您显示的内容相匹配。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    高阻抗状态意味着引脚 PD2上没有电压、因为两个内部开关都关断。 只有当我不连接外部上拉下拉电阻器时、才能实现这一点。 我的问题是、该器件的工作原理与图10中的相同、仅当 VCO 输出连接到基准输入或比较器输入时、我以标准方式使用它时、才会在高阻抗时提供无电压。 如果我向基准和比较器输入提供外部信号、则无论相位差是多少、pdase 探测器2都不会提供电压、如我的耳机图中所示。 当我使用具有纯外部输入的 PD2引脚上的外部上拉和下拉电阻时、我只获得三种状态的高、低和中点2.5V 电压。 在本例中、当存在高阻抗时、我得到2.5V 电压。 这会带来问题、因为在高阻抗下、不应产生电压。 问题在于、当 VCO 输出不用作 相位检测器2输入之一时、如果没有外部上拉和下拉、则器件无法正常工作。如果 PD2上使用外部信号、则在没有外部上拉和下拉的情况下、PD2不会产生任何电压。 我已经向您发送了所有图表。 如果将 VCO 输出用作 PD2输入之一、则 PD2可在没有外部上拉和下拉电阻器的情况下正常工作。 我希望您现在了解我在上一封电子邮件中尝试向您提出的问题。     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    '高阻抗状态表示引脚 PD2处无电压、因为两个内部开关都关断。'
    "这会带来问题、因为在高阻抗下、不应产生电压。"

    这是不正确的--针 PC2将始终有电压。 但是、正确的是内部开关已关闭。 当引脚处于高阻抗状态时、这意味着该引脚既不拉电流也不灌电流。 这意味着 CD4046B 不会改变该引脚上的电压、但这并不意味着电压将消失、也不意味着电压不能改变。 基尔霍夫定律仍然适用于电路。

    "如果我向基准和比较器输入提供外部信号、则无论相位差是多少、pdase 探测器2都不会提供电压、如我的耳机图中所示。"

    您之前的图表显示 PC2输出驱动低电平或高阻态、并且未达到高电平状态。 我已经多次详细解释了为什么会发生这种情况... 您自己的测试表明器件正常运行(从最近的示波器截图中)。

    PC2是一个逻辑状态机,您必须使用适当的初始化将其视为逻辑状态机,否则它将无法正常工作。