This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AVC8T245:VQFN 封装#39;s 焊盘图案数据

Guru**** 2988540 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74AVC8T245, SN74AXC8T245

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/794418/sn74avc8t245-vqfn-package-s-land-pattern-data

器件型号:SN74AVC8T245
主题中讨论的其他器件: SN74AXC8T245

尊敬的所有人:

您是否想了解 SN74AVC8T245的焊盘图案?
我们的客户希望了解这一点。

 

根据数据表第31页、本页中有过孔布局设计。

但是、它们无法在电路板上制造过孔部件。

是否可以在电路板中的任何过孔器件或 IHV (插孔)器件上设计此器件(VFQN 封装)?

如果您能让我了解您对以下问题的看法、那将会很好。

此致、

于奥尔塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Yu Ohta、
    我们将在周一返回工作岗位时返回给您。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Emrys

    我们的客户希望提前回答。
    请尽快回答。

    是的、奥特伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我今天请我们的翻译专家回答。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Yu Ohta San:

    焊盘图案是一个示例、也可以被视为 TI 的通用指南或建议。
    无需遵循它们、可以根据客户需求和布局进行修改。
    由于逻辑/转换器器件不会消耗过多功率、因此电路板中可能不需要通孔。

    请参阅下面有关 QFN 封装的应用手册、其中介绍了散热焊盘过孔:
    www.ti.com/.../slua271b.pdf
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Yu Ohta San:

    根据要求、客户还可以考虑在 RJW 封装中使用 SN74AXC8T245。
    这甚至比 RHL 封装更小、可节省空间。
    请告诉我。