This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS0108E:有关 TXS0108EPWR 输出下冲的问题

Guru**** 2901960 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/791718/txs0108e-question-about-txs0108epwr-output-undershoot

器件型号:TXS0108E

大家好、

    我的客户使用 TXS0108EPWR 器件、发现输出 B 具有如下所示的大下冲。 它们测试 了 A6输入和 B6输出波形、如下所示。 A6输入具有20k Ω 上拉电阻、B6输出具有4.7k Ω 上拉电阻。 由于客户直接将输出 B6与 MCU GPIO 引脚连接、因此无法添加串行电阻或旁路电容器。 您能否帮助检查是否有任何其他方法消除或减少下冲? 非常感谢!

原理图:

B6输出波形:

A6输入波形:

此致

正泉路

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Zhengquan:

    它们是否可以移除上拉电阻并执行相同的测试? 我在原理图中没有看到任何旁路电容器。 它们是否有任何去耦电容器?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Zhengquan:

    我一段时间没有听到您的声音、因此我认为问题已经解决。 如果您不愿意发表回复、我将乐意继续为您提供帮助。