Other Parts Discussed in Thread: SN74AVC32T245, SN74AXC8T245
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:SN74AVC32T245 主题中讨论的其他器件: SN74AXC8T245
我们使用 SN74AVC32T245电平转换器将 RGB 接口的电平从3V3转换为1V8。
工作频率为20MHz。
端口 A 连接到 LCD、端口 B 连接到控制器。 VCCA = 1.8V、VCCB = 3.3V
SN74AVC32T245端口 A 中 RGB 信号的布线长度 约为3英寸。