This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AVC32T245:SN74AVC32T245ZKER - RGB 接口

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74AVC32T245, SN74AXC8T245

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/792640/sn74avc32t245-sn74avc32t245zker---rgb-interface

器件型号:SN74AVC32T245
主题中讨论的其他器件: SN74AXC8T245

我们使用 SN74AVC32T245电平转换器将 RGB 接口的电平从3V3转换为1V8。

工作频率为20MHz。

端口 A 连接到 LCD、端口 B 连接到控制器。 VCCA = 1.8V、VCCB = 3.3V

 SN74AVC32T245端口 A 中 RGB 信号的布线长度 约为3英寸。

这是否能正常工作?e2e.ti.com/.../RGB-interface-from-3V3-to-1V8.docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    今天我还将请他看这个话题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Sakthivel、

    我不会预计 SN74AVC32T245等有源缓冲驱动器件在支持20Mhz 时会出现任何问题。
    您是否使用了所有32个通道? 如果不是、您还可以考虑使用 SN74AXC8T245 (1.8V 转换时高达200Mbps)、这可能会通过在电路板上分散器件来更轻松地处理信号路由。