This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G125-Q1:有关 SN74LVC1G125-Q1的局部断电特性的阐述

Guru**** 2943390 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC1G125-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/792881/sn74lvc1g125-q1-clarification-regarding-partial-power-down-feature-of-sn74lvc1g125-q1

器件型号:SN74LVC1G125-Q1

尊敬的 TI 支持:

我打算在其中一个应用中使用 SN74LVC1G125-Q1的局部断电功能。 我希望对这一特性作出一些澄清、

在指定 Ioff 值时、数据表未指定 Oe/的条件。 您能否澄清 Oe/是否必须为低电平或高电平、或在指定 Ioff 时不关心。 当 VCC=0时、我打算最初将 OE/保持在低电平(接地)、以便在 VCC=3.3V 时使能器件。

IOFF 电路仅禁用输出或同时禁用输入和输出。  

谢谢、

Jagdish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当电源关闭时、无法感测输入引脚的状态。 因此 OE 的状态无关紧要。

    LVC 器件具有可过压输入、有无电源均可。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Clemens、

    感谢您的回答。 请澄清第二项发言

    " LVC 器件具有可过压输入、有无电源均可。" 这是否意味着 Ioff 在输入和输出上均处于活动状态?

    此致、
    Jagdish
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ioff 特性本身仅适用于输出、但这是因为输入不需要它。 当器件断电时、所有输入引脚和输出引脚均为高阻抗。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Clemens、

    感谢您的回答和澄清。

    此致、
    Jagdish