Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC1G125-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:SN74LVC1G125-Q1 尊敬的 TI 支持:
我打算在其中一个应用中使用 SN74LVC1G125-Q1的局部断电功能。 我希望对这一特性作出一些澄清、
在指定 Ioff 值时、数据表未指定 Oe/的条件。 您能否澄清 Oe/是否必须为低电平或高电平、或在指定 Ioff 时不关心。 当 VCC=0时、我打算最初将 OE/保持在低电平(接地)、以便在 VCC=3.3V 时使能器件。
IOFF 电路仅禁用输出或同时禁用输入和输出。
谢谢、
Jagdish