This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G07:SN74LVC1G07输出异常峰值问题

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC1G07, SN74LVC1G17, SN74AUP1G17

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/791645/sn74lvc1g07-sn74lvc1g07-output-strange-peak-issue

器件型号:SN74LVC1G07
主题中讨论的其他器件: SN74LVC1G17SN74AUP1G17

您好、先生、

我们发现在波形下方的情况下有一些奇怪的峰值波形、

这可能会在客户方面造成一些问题、您能否帮助评论一下?

或者我们可以添加任何 权变措施解决方案 来避免峰值波形?

谢谢

 

图1 是测量设置。

通道1:PIN2 (输入)

通道2:PIN4 (输出)

通道3:P3V3_ND1 (3.3V 电源轨)

通道4:P3V3_AUX (3.3V AUX 电源轨)

 

波形1。 当 P3V3_ND1 (CH3)导通时、SN74LVC1G07输出引脚4将从低电平输出到高电平输出


 

 

波形2。  放大波形1的 SN74LVC1G07输出引脚4 从低电平到高电平的输出

在 SN74LVC1G07输出变为稳定高电平之前、当 SN74LVC1G07 输入大约为1.6V 时、它将具有一些低于红圈的峰值波形。 每次输出从低电平变为高电平时都会发生这种情况。


 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    安妮、您好!
    当使用慢速输入时、这是 CMOS 器件的预期行为。 在上面的示波器快照中、输入速度极慢。 请在此处查看有关该主题的常见问题解答:

    解决方案是提供更快的输入、或添加一个诸如 SN74LVC1G17的施密特触发缓冲器来消除进入开漏缓冲器的缓慢边沿。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Maier、

    感谢您的详细解释、现在我们的客户无法更改设计来修复它。
    对于 SN74LVC1G07、我们是否有任何引脚对引脚解决方案?SN74LVC1G07是一款采用施密特触发器的漏极开路缓冲器?
    SN74AUP1G17呢? 它是否合适?
    请提供建议、
    谢谢

    Anne Wu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    安妮、您好!
    否、我们的产品系列中没有任何施密特触发输入/漏极开路输出缓冲器。

    SN74AUP1G17是一款施密特触发缓冲器、但不是漏极开路。

    根据其原理图、他们也许能够通过在 SN74LVC1G07的输出端添加一个电容器来解决这个问题、这基本上是对输出进行滤波。 组件 R3407位于正确的位置、可替换为电容器(可能为100pF 或220pF)、以降低输出速度并消除多个触发器。