This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LV1T08:LV1T Vin 在 Vcc 关闭条件下供电

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LV1T08

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/791255/sn74lv1t08-lv1t-vin-is-powered-during-vcc-off-condition

器件型号:SN74LV1T08

您好!

我计划将 LV1T 逻辑系列中的器件(假设 PN SN74LV1T08)用于我的设计。 在这种情况下 、器件的 Vcc 未通电、但 A 和 B 输入从不同的逻辑 IC 获取3.3V 和5V 信号。 我想知道以下几点:

1. Vcc 未通电时是否可以将信号发送到 A 和 B 输入? 好的、我是说 SN74LV1T08是否不会损坏或 Vcc 引脚不会反馈。

2.如果可以、如何从数据表中推断此信息?

此外、我假设 Vin 引脚为三态或在 Vcc = 0V 期间处于高阻抗模式。

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sam、您好、欢迎参加论坛!

    SN74LV1T08在电气特性表中没有 Ioff 规格、因此它不会在 Vcc = 0V 时自动隔离输出。

    另一方面、输入可以超过 Vcc、而不会出现任何问题。  这里有一个有关此主题的常见问题解答:

    至于(3)- CMOS 输入引脚始终为高阻抗、除非器件具有正钳位二极管(这个器件没有)。  输出引脚在任何时候都不是高阻抗。

    如果这回答了您的问题、请单击绿色的"这已解决我的问题"按钮。 如果没有、请告诉我、我将继续尝试提供帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Emrys 您好!

    感谢您回答我的问题。 我仍然需要澄清。 因此、当 Vcc = 0V 并且 A 和 B 引脚上有输入时、由于输出不是自动隔离的、输出是什么? 我的假设是、由于没有 Vcc 电压、A 和 B 输入的 CMOS 输入引脚具有高阻抗。 此外、输出未通电、因此被拉至低电平(输出端有一个下拉电阻器)。  

    此外、在 IC 未通电时向其施加信号是安全的。 "安全"是指 IC 是否会损坏?  

    谢谢、

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sam、您好!

    CMOS 输出通常包括标准"逆变器"配置中的 nFET 和 PFET、

    而关注的领域是 PFET 中的寄生二极管、它从输出引脚引出至 Vcc -除非一些花哨的设计工作阻止了电流路径可用(即器件中包含 Ioff 电路)。

    如果 Vcc = 0V (即电源关闭)、则两个 MOSFET 均处于截止状态、但体二极管仍可激活。 如果输出驱动至高于 Vcc、则寄生二极管将导通、电流将从输出流至 Vcc、"为器件和连接至该电源轨的任何其他元件提供反向供电"。  如果流经二极管的电流足够大、则可能会损坏器件。

    绝对最大额定值表让我们知道、二极管在损坏之前只能处理20mA 的电流、因此您需要将该电流限制在20mA 以下。

    输入具有类似的结构--但连接到栅极(在上图的左侧)。 如果 Vcc = 0V、任何输入信号都将被忽略、因为没有 V_DS 来驱动流经输入的电流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Emerys! 我现在明白了。 感谢您的详细解释。