This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC16T245:VIH、VIL 和 VI/o 规格之间的关系

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC16T245

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/791334/sn74lvc16t245-the-relation-between-the-vih-vil-and-vi-o-specs

器件型号:SN74LVC16T245

在数据表 SCES636B、7.3建议运行条件中、有一个表、数据输入的 VIH 位于第3行、数据输入的 VIL 位于第4行、Vi/o 位于第8行。根据该表、如果 VCCI=5V、Vcco=1.8V、则 VIH min=3.5V、在活动状态下大于 Vi/o max。 这就是问题所在、因为在这种情况下我想使用 SN74LVC16T245。同时、在推荐的 VCCI 和 Vcco 范围内、数据输入电压有多大?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Rege、
    我已要求迪伦研究这个问题、并今天与您再次联系。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Rege、

    VIH 是指输入、因此如果 VCCI 为5V、则要输入的信号将为5V。Vi/o 是指输出。 在正常运行中、器件将输出1.8V 电压、因为您的 VCCO 为1.8V。唯一的方法是在该输出端施加另一个信号。